This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/dra725:是否可以在没有 ipu2的情况下运行 IVAHD

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/674870/linux-dra725-may-i-run-ivahd-without-ipu2

器件型号:DRA725

工具/软件:Linux

我想将双 IPU 用于私人用途。

我还想同时使用 IVAHD。

这是否可以实现?

在我检查线程后、看起来正常:

https://e2e.ti.com/support/arm/automotive_processors/f/1021/t/577804

我在 SDK Automotive-dra7xx-EVM-03_02_00_03上测试 IVAHD 故障

删除 ipu2的 init 脚本后。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ya Lin、

    IVAHD 控制需要通过 IPU 中的任何一个来完成、您仍可以将其用于您的私有目的、但是您需要将 IPUMM 集成到 IPU 中的一个来控制 IVAHD。

    如果这未能完全回答您的问题、请更详细地阐述您的问题/要求?

    此致
    Karthik