This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/BEAGLEBN:apt-get 安装

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/674674/linux-beaglebn-apt-get-installation

器件型号:BEAGLEBN

工具/软件:Linux

你(们)好  

我在 BeagleBone Black 上安装了最新的 TI SDK 软件

但是、这没有 apt-get 包、我可以通过某种方式获取该包或 wget link-to apt-get、以便可以安装

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    您提出的问题非常基本、表明  您在这一领域是非常新的。 我明白了。
    大多数嵌入式器件使用 TI SDK 附带的 opkg (轻量级封装管理器)、而不是 apt (高级封装工具)、后者还依赖于 dpkg (debian 封装管理器)、与 opkg 相比、它更重。

    您可以在电路板上安装 APT。 但在 BBB 上安装 APT 并不意味着您将能够直接获取 APT-GET 软件包并进行安装、因此您需要为该工具提供一个与远程存储库软件包源的链接、其中已有适用于您的电路板的预编译软件包。 但 TI 不提供封装源。 您需要在 OE 构建系统中编译所需的封装、然后将其传输并安装到您的电路板上。 请参阅 此主题了解更多信息。

    此致、
    Kemal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Kemal、我很高兴使用 opkg、但 opkg 无法使用最新的 TI SDK
    请在这里
    ----------
    root@ada:/# opkg 安装已分配
    收集的错误:
    * opkg_prepare_url_for_install:找不到任何符合'parted'的内容。
    root@ada:/#
    root@ada:/# opkg 安装更新
    收集的错误:
    * opkg_prepare_url_for_install:找不到任何符合"更新"的内容。
    root@ada:/# opkg 安装更新
    收集的错误:
    * opkg_prepare_url_for_install:找不到任何满足"更新"要求的内容。
    ----------
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不提供适用于 opkg 的包装材料、也不适用于 pacman、yum、portage 或 slapt-get。 总之,没有任何软件包管理器的软件包源。 安装软件包的唯一可用方法是在 OE 构建系统中编译软件包、将其传输到您的电路板、并按照 此主题中的说明进行安装。

    注意: 您可以在主机上交叉编译所需的软件包、也可以在目标板上进行原生编译 、但我们不支持从 OE 构建树构建软件包的情况。