Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6748
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320C6748 大家好、
您能不能简单介绍一下这两者之间的性能差异。 似乎 没有可用于 TMS320C6748的 DMIPS 数据、因此您无法将同类产品(MIPS 与 DMIPS)进行比较。
感谢您的见解。
谢谢、
插孔。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6748
大家好、
您能不能简单介绍一下这两者之间的性能差异。 似乎 没有可用于 TMS320C6748的 DMIPS 数据、因此您无法将同类产品(MIPS 与 DMIPS)进行比较。
感谢您的见解。
谢谢、
插孔。
尊敬的 Jack:
您可以在以下位置找到一些基准:
www.ti.com/.../sprac13.pdf
另请访问 TMS320C6748产品页面的特性说明。
K2G12器件具有运行频率为1GHz 的 c66x DSP 和运行频率为1GHz 的 ARM Cortex-A15。 可以根据以下 e2e 线程中的指导计算 c66x 的 FLOPS 信息:
e2e.ti.com/.../401736
和