This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux:J6 EVM 中的媒体时钟

Guru**** 2957270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/672389/linux-media-clock-in-j6-evm

工具/软件:Linux

HII、

   我想生成特定频率的时钟并将其馈送到媒体编解码器。 J6 EVM 中是否有任何频率合成器? 或者 J6 EVM 中是否有其他可用选项?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kumar、

    J6 SoC 具有用于多媒体的专用时钟振荡器/时钟输入- OSC1,为 SoC 提供 SYS_CLK2。 在 J6 EVM 上、该振荡器与22.5792MHz 晶体配合使用。 根据 SoC 中的多媒体外设,您可以将此频率与相应的 DPLL 相乘/分频,例如 DPLL_ABE、DPLL_VIDEO、DPLL_HDMI。 您可以参阅 TRM 章节 PRCM 和/或时钟树工具。

    另请注意、一些 DPLL 时钟可通过 CLKOUT_MUX 输出到电路板。

    如果这对您不起作用,我想可以修改电路板:去除晶振焊料并连接一个外部可调时钟发生器。 但我不知道有人以前是否这样做过。

    此致、

    STAN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Stanislav Stilyanov,

    感谢您的回复,我想知道声卡 ID 使用的驱动程序:Jacinto 6 EVM 中的 AIC3X tlv320aic3x-hife-0。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    声卡使用简单的卡 驱动 程序,并通过设备树进行配置。 其他涉及的驱动程序是 tlv320aic3106 编解码器驱动程序和 McASP 驱动程序。