This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320C6455:将 BIOS、MCP 升级到内存保护问题

Guru**** 2960570 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/674307/ccs-tms320c6455-upgrading-bios-mcp-to-memoryprotect-question

器件型号:TMS320C6455

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、我正在为我的程序升级 BIOS。 之前的 MCP_Perm 用于我的程序、但现在在新的 BIOS 中不使用 MCP、而是使用 MemoryProtect。 我已经能够转换大多数内容、但 MCP 具有 MCP_Perm 函数、并且我找不到用于 MemoryProtect 的等效函数。 我是否遗漏了什么?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    团队将收到通知。 他们将直接在此处发布反馈。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexander、

    看起来现在使用了 p遮 罩来代替 MPC_Perm 来设置权限属性。 例如、

    uint32 payMask;
    payMask = MemoryProtect_MPPA_local |
    MemoryProtect_MPPA_SR;
    
    MemoryProtect_setPA ((ptr) 0x11800000、0x40000、paMask); 

    有关详细信息、请参阅以下 CDOC: