工具/软件:Linux
您好!
我有一个基于 J6P 的定制板、在 XIP 模式下从256MB 引导、但未连接到 GPMC。
虽然它都在冷启动模式下工作、并且在发出冷重启时、电路板在热重启后不会启动。 经过短暂的硬件模拟之后、我发现 GPMC_A27引脚在热重启后保持高电平、导致处理器找不到 SPL。
如果我在 NOR 闪存器件内部将 SPL 的副本放置在相对偏移量0x80000 (128M)处、则电路板能够引导(但我无法按照此路径进行操作、因为此副本会与另一个分区重叠)。
我需要热重启功能、以便通过 SAR RAM 进行条件重启。
这是一个已知问题吗? 是否有任何解决方案/解决方法?
谢谢你
此致、
弗朗西斯科