This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA2P-ACD:编码器的最大帧速率

Guru**** 2988540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/673826/tda2p-acd-max-frame-rate-of-encoder

器件型号:TDA2P-ACD

大家好、

  TDA2P SoC 上的 H.264和 MJPEG 编码器/解码器的最大帧速率是多少?

此外、TDA2P 是否支持 JPEG2000?

我们使用的是 Linux+ RTOS 配置(VSDK 3.02)。

提前感谢、

Milena

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不支持、TDA2P 不支持 JPEG 2000

    编码解码的 IVAHD 性能基于 OPP 和器件型号 请参阅器件数据表。 此外、编解码器的性能是 Vision SDK 文件夹中编解码器文档/数据表的一部分。 示例- \ti_componences\codecs\ivahd_h264enc_02_00_09_01_products\packages/ti\sd\codecs\h264enc\docs

    H.264编码/解码- 1080p@30fps 大约需要200MHz 的 IVAHD


    此致
    Yashwant