This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/DRA72XEVM:阅读 ARM Linux 终端上的 DSP 打印输出

Guru**** 2956310 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/674252/linux-dra72xevm-read-dsp-printouts-on-arm-linux-terminal

器件型号:DRA72XEVM

工具/软件:Linux

您好!

我们有 DRA7xx-EVM 板、在其中我们在 ARM 端运行 Linux。 您建议如何使用标准 printf 或 Log_print0从 Linux 终端上的 DSP 内核检索打印输出。


谢谢、
Joakim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果使用 Remoteproc 加载 DSP 内核、则可以使用 debugfs 查看 Remoteproc 跟踪。 基本而言:

    CAT /sys/kernel/debug/remoteproc/remoteprocX/trace0

    本文档 www.ti.com/.../sprac12.pdf 在第3.3节"Linux 和 Android -远程内核跟踪"中提供了更多信息。

    谢谢、
    Angela
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢! 正是我想要的