This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM4377:以太网双端口菊花链支持

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: AM4377

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/672432/am4377-ethernet-dual-port-daisy-chain-support

器件型号:AM4377

AM4377是否支持以太网双端口菊花链功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否询问 CPSW 或 PRU 以太网?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CPSW

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Biser、

    为此、您需要快速支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ankur、您好!
    AM437x 仅支持两个外部端口、因此我对您通过"菊花链"将它们连接在一起来实现的目标很好奇。 您能解释一下您所需的拓扑吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 DK:

    我们对客户应用不太确定、我们认为他们还有其他一些 PCB、其中有一些以太网端口、因此这不限于2个端口。 因此、我们将使用这种菊花链拓扑来降低布线和安装成本。

    但是、我们的问题并不是完全取决于菊花链的优势、而是 AM437x 和我们需要使用的任何其他芯片是否可能实现(例如:以太网交换机、缓冲器 IC 等)。。。。。。。 ?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    马德胡萨纳
    我需要先了解该拓扑、然后再对其可行性发表评论。 术语"菊花链"对不同的人意味着不同的事物。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 DK:

    请找到以下以太网菊花链通信链接:

    我们的拓扑与链路中的图类似。

    附上了白皮书、以供参考。

    目前、我们使用的是 AM4377的内部双端口以太网交换机。 对于菊花链,我们可以使用相同的组件,还是在外部(或任何其他硬件组件)需要它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    白皮书链接如下:
    www.google.co.in/url
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Madoodhusana、

    您将需要为每个端口提供 PHY、但如果我正确理解了拓扑、那么它应该是您在外部所需的一切。

    菊花链可在开关模式或双端口 MAC 模式下完成。 开关模式是最简单、影响最小的 ARM 处理方式、但如果路径断开、例如电缆断开、则不能实现冗余。 您参考的白皮书将要求对上述 RTSP 协议进行 ARM 处理、并对 CPSW 端口使用双 MAC 模式。 其他协议也需要考虑、根据您的应用的网络需求、您可能需要考虑研究环形拓扑设计的 HSR/PRP。

    此致、
    Schuyler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Schuyler、您好、

    感谢您的指导。 如果将来有任何疑问、我们将与您联系。

    此致、

    Madhusoodana Bairy