Other Parts Discussed in Thread: OMAP-L138, FLASHTOOL
主题中讨论的其他器件: FLASHTOOL
工具/软件:Linux
您好!
我们部署了两款使用 OMAP-L138处理器的产品。 问题是、其中许多(不幸的是、其中许多)安装了非常旧版本的 U-Boot、其中包含非常旧的 NAND 闪存驱动程序、当 NAND 器件产生位错误时、会导致现场单元变成砖型。
挑战在于、由于这些单元位于数百个位置、因此需要通过 Linux shell 脚本实现。 如果能从 Linux 中通过 U-Boot 分区进行写操作、我将不胜感激。
非常感谢、
Bill