This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/AUDK2G:RTOS/AUDK2G

Guru**** 2962480 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/674172/rtos-audk2g-rtos-audk2g

器件型号:AUDK2G
Thread 中讨论的其他器件:SYSBIOS

工具/软件:TI-RTOS

使用 K2G (GP) EVM+K2G 音频子卡(Beta)、

我运行了 addon 目录下的 analogAudioLoopback.out 程序。

结果是失败。

当我继续调试时、似乎是 I2C 通信错误。

请告诉我应该关注的领域。

[C66xx]
秘书长的报告
音频 DC 模拟环回测试
秘书长的报告

测试验证 ADC 和 DAC 通道0至3
测试在音频环回模式下运行
确认在 DAC 通道0至3处播放 ADC 输入音频

音频连接详细信息
(二
ADC_IN 0 => DAC_OUT 0
ADC_IN 1 => DAC_OUT 1
ADC_IN 2 => DAC_OUT 2
ADC_IN 3 => DAC_OUT 3
(二
音频 ADC 配置失败!
A0=0x1 A1=0x1
a2=0x1 a3=0xc0e0108
A4=0x1 A5=0x73
A6=0x30 A7=0x87d7d9
A8=0x0 A9=0x882890
A10=0x87e146 A11=0x81e600
A12=0x80b3cc A13=0x882a80
A14=0x0 A15=0x0
A16=0x87e146 A17=0x81e600
A18=0x0 A19=0x0
A20 = 0x0 A21 = 0x0
A22=0x0 A23=0x87c8ed
A24=0x882b00 A25=0x821630
A26=0x8758f0 A27=0x1a
A28=0x1 A29=0x1
A30=0x0 A31=0x882b08
B0=0x882a30 B1=0x2
b2=0x0 b3=0x882a80
B4=0x87c95d B5=0x82b204
B6=0xffffffB7=0x87d7da
B8=0x820000 B9=0x882a98
B10=0x0 B11=0x882a98
B12=0xffffffB13=0xffffff
b14=0xfffffff7 b15=0x0
B16=0x666666 B17=0x30666666
B18=0x1b60 B19=0x85a098
B20=0xffffff7 B21=0x87ca00
B22=0x25 B23=0x0
B24=0x82791c B25=0x2D
B26=0xA B27=0x10a
B28=0x11 B29=0x828978
B30=0x87ca4c B31=0x882adc
NTSR=0x1000c
ITSR=0x80b188
IRP=0xA
SSR=0x0
AMR=0x8745f8
RILC = 0x82c9d4
ILC = 0x8755c4
0x5b99a120时出现异常
EFR=0x2 NRP=0x5b99a120
内部异常:IERR=0x1
取指令异常
TI.SYSBIOS.family.c64p.exception:第256行:E_exceptionMax:PC = 0x00882ac4、sp = 0x00882a80。
xdc.runtime.Error.raise:终止执行

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已通知 RTOS 团队。 他们将直接在此处发布反馈。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能不能指出您正在使用的处理器 SDK RTOS 版本。 多个音频应用开发人员使用了模拟多通道回路测试、因此我怀疑问题不在于软件、但希望确保系统测试期间不会错过这一问题。 您能否说明音频子卡上的修订标记是什么、如果您有另一个音频子卡、您可以尝试使用此设置。

    您的日志指示发生了 DSP 内部异常、该异常是由于非法操作码、内存损坏或堆栈溢出等导致的、因此我不确定这是由于 I2C 通信造成的。 ADC 配置是使用 I2C 接口完成的、因此您的观察结果与您提供的日志相匹配、但您能否详细说明 I2C 通信的具体代码行。

    此致、
    Rahul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢你的答复。
    我必须真诚地道歉。
    这是因为 AudK 2 G 板的连接不良。
    检查正确的连接后、我确认它正常工作