This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320VC5410:在 Windows 10上进行 C5400开发

Guru**** 2979400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/672842/ccs-tms320vc5410-c5400-development-on-windows-10

器件型号:TMS320VC5410

工具/软件:Code Composer Studio

大家好。

我们必须在公司中使用装有 Windows 10的 PC。

在 Windows 10上、我们可以使用 CCS v6.2和更高版本。

但是 CCS v6不支持 TMS320C54xx。

请告诉我如何在 Windows 10 PC 上开发 C54软件。

B.R.

马萨。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    团队将收到通知。 他们将直接在此处发布反馈。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    尽管官方不支持 CCSv5.5、但我还是能够在 Windows 10 Pro/64 Build 1709上安装 CCSv5.5、并且没有注意到任何问题-尽管我没有进行广泛的测试。

    尽管如此、不能保证这种方法长期有效、因为 Windows 10一直在不断更新、而且将来总会有发生故障的机会。  

    因此,如果您可以在较旧的主机或虚拟机上安装 Windows 7,这将是维护稳定开发环境的最可靠方法。  

    由于不再支持 CCSv5.x 版本、因此没有计划在 Windows 10操作系统上执行完整验证。 抱歉。

    希望这对您有所帮助、

    拉斐尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Rafael。
    我可以了解 CCS5和 TMS320C54xx 的情况。
    B.R.
    马萨。