This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM1707:EVMAM1707裸机文档

Guru**** 2556680 points
Other Parts Discussed in Thread: AM1707

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/674374/am1707-evmam1707-bare-metal-documentation

器件型号:AM1707

支持路径:/工具与软件/帮助我解决问题/设计套件/评估模块/板/软件问题/

我们正在评估裸机应用的 AM1707。  我们购买了 EVMAM1707评估板(修订版 H)来进行初始实验和评估。  遗憾的是、我找不到适用于此评估板任何方面的软件开发人员级别文档。  很明显、我有 AM1707本身的数据表、但做任何有用的事情在很大程度上取决于芯片如何连接到电路板的其余部分、因为引脚复用的程度很高。  但是、就像一个非常简单的问题一样:SDRAM 映射到了哪个地址范围?  没有这种设置、我甚至无法执行最简单的"闪烁 LED"测试程序、因为我不知道如何设置链接器命令文件。  我已经了解了板、TI 站点和 Spectrum Digital 站点随附的三张 CD。  我只是错过了吗?  或者、这一评估板是否像 个失败的 IMF 团队一样"被拒绝"?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、深入探究、我看到有两条路径:

    -检查 GEL 文件:
    - EMIFA SDRAM 的运行范围为0x40000000至0x60000000
    - EMIFB SDRAM 的运行范围为0xC0000000至0xE0000000
    这很方便、但我不确定哪个 EMIF 为该板连接了 SDRAM。
    这些范围中的每一个都是512MB (除非那天太晚了,以至于我甚至把它弄乱了),但此板的规格总共只要求64MB
    SDRAM。 因此、不会同时填充两个范围。
    -深入了解原理图和数据表:
    -原理图表14包含引导模式开关、我想我需要通过数据表交叉参考这些开关、以确保它们是什么
    正在进行。
    -电路原理图表15用于"SDRAM-EMIFB"、我想它回答了我的问题(RAM 为0xC0000000 - 0xE0000000)。

    但实际上、软件级 readme.txt 本来会非常好...