This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TMDXICE110:CCS 中的 PDK 设置

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDXICE110, AMIC110, SYSBIOS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/671616/rtos-tmdxice110-pdk-setup-in-ccs

器件型号:TMDXICE110
Thread 中讨论的其他器件: AMIC110SYSBIOS

工具/软件:TI-RTOS

你好。

我购买了套件 TMDXICE110。  从 CCS 中的 Resource Explorer Classic 导入项目"static_ice_AMIC110_CortexA"。 它是一种良好的编译、并通过 JTAG 在平台上工作。  我还在 PC 的 C:\ti\目录中安装了 NDK_2_26_00_08和 PDK_AM335x_1_0_9。  下图显示了如何连接 NDK 和 PDK。  似乎一切都正确?

但我不确定、这是正确的。 为什么、因为我认为 PDK 门架具有一个图形界面、如 NDK 和 TI RTOS。  在我的项目汇编中、没有适用于 PDK 的 GUI。

我还想知道、PDK 是否应显示为其他产品? 请告诉我、我的安装和连接是否正确? 我不确定我的做法是否正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    RTOS 团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 GUI 下、我指的是下图中突出显示的区域。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kiselev、

    是的、我认为您走的是正确的道路。
    您可以通过在 XGCONF 中打开.cfg 文件来更改 RTOS 设置。

    我不确定您要做什么。 是否尝试更改 PDK 中的某些设置?
    请参阅常见问题解答、了解可能有助于 processors.wiki.ti.com/.../Processor_SDK_RTOS_FAQ 的更多信息
    此外、还有一个很棒的处理器 SDK 培训系列、该系列应回答您的许多 PDK 设置问题以及一般的应用开发问题。

    training.ti.com/processor-sdk-training-series

    希望这对您有所帮助。

    Lali
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我阅读了您提供的链接中的信息。 我能够收集 PDK 中的示例、将其上传到目标中并查看其工作原理。 他们工作良好、我没有什么大问题。 但我的问题仍未得到答复。 我的问题如下。
    PDK 是否应该具有图形界面、例如 NDK 或 RTOS? 还是应该在其他产品中显示它、它是否正确? 正如我在前面的论坛主题中提到的图片所示。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kiselev、

    我不知道 CSS 中 PDK 上的 GUI 问题。

    我在 CCS 团队中圈出了队来帮助回答这个问题。

    我的问题如下。 PDK 是否应该具有图形界面、例如 NDK 或 RTOS? 还是应该在其他产品中显示它、它是否正确? 正如我在前面的论坛主题中提到的图片所示。

    Lali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的图形配置工具(XGCONF)安装和显示看起来正确。 RTOS 内核被设计成与 XGCONF 一起使用、这样、SysBIOS 内核中的适当模块可使用一个图形界面从.cfg 文件中添加和删除。 PDKn`t 需要此图形界面、通常有可链接到应用的库。 通常、当您打开 RTSC 配置文件(.cfg)时、您会看到 XGCONF GUI。

    您可以在 BIOS 用户指南中阅读有关 XGCONF 的更多信息、该指南可在 SYSBIOS 安装目录中找到。