This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6748:定点浮点

Guru**** 2943430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/674180/tms320c6748-fixed-point-float-point

器件型号:TMS320C6748

你好!

  DSP 从 FPGA 接收定点数据、如何转换为浮点数字?

  2. TI 是否有适用于6748的 Viterbi 解码库或函数?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SW 团队将在此处直接发布他们的反馈。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    将定点数据转换为浮点数据有什么意义? C6748是一款定点和浮点处理器、可处理定点数据、如 C64x+ DSP 架构;浮点功能、如 C6700 DSP 架构。

    n`t 提供 Viterbi 解码库。 通常、我们只需键入 cast 数据即可进行浮点、并让编译器处理转换。

    此致、
    Rahul