This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TMS320C5535:在构建 TIesrAPI 后、我需要保留可执行文件的确切位置。

Guru**** 2943350 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/673028/linux-tms320c5535-after-building-tiesrapi-s-where-i-need-to-keep-that-executables-exactly

器件型号:TMS320C5535

工具/软件:Linux

你好

最近、我正在研究嵌入式语音识别器。 我正在按照 Readme.txt 文件中给出的步骤操作、我正在尝试识别"是"和"否"字以进行识别。

在第一步中、我构建 htktool c4.5和 TIesr API、s

在第二步中、我为"是"和"否"字创建了数据准备

运行此命令时 testitiesrdt Data/Lang xtemp.txt 1.

我遇到如下错误

testitiesrdt:找不到命令

构建了各种工具后、我获得了该 可执行文件、但我不知道需要在何处精确地保留该可执行文件

提前感谢您

此致、谢谢

K.T.J.Sarath Chandra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已通知软件团队。 他们将直接在此处发布反馈。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    KTR、

    TIDEP-0066中记录的任何定制均按原样提供 TIesr TI 设计

    遗憾的是、本文档之外的任何内容都不受支持。

    Lali