This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5728:视频功能

Guru**** 2952000 points

Other Parts Discussed in Thread: AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/672541/am5728-video-capability

器件型号:AM5728

来自客户:

如今、客户正在使用 DM368、希望添加更多摄像头并提高系统性能。  客户正在考虑使用 AM57x 系列。

-         系统上最坏情况下的视频负载:

o   8个 D1@15fps 的模拟摄像机和8个1080p60的 I/P 摄像机

o   或

o   十六个1080p60的 I/P 摄像头、无模拟摄像头

o   同时录制其中一个视频选项、并能够同时显示任意两个视频流。

-          AM5728是否能够处理上述最坏情况下的负载?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rogerio、

    您可以在 TRM 中看到、每个像素输入时钟域最多支持16个摄像头源、但您应该注意每个端口高达165MHz 的像素时钟。 AM5728有3个 VIP 模块。 每个 VIP 1和 VIP2都有2个端口-端口 A 和端口 B、其中端口 A 可配置为24/16/8位端口、端口 B 是固定的8位端口。 VIP3不使用两个片的端口 B、端口 A 仅支持16位接口。 您可以在 TRM 第9.1节 VIP 概述中找到详细说明。


    总之、由于像素时钟限制、AM5728无法在1080p60下支持16个摄像头。

    BR
    Tsvetolin Shulev

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Tsvetonlin 我只看了8个具有 D1、720 (H) x486 (V)和15fps 分辨率的模拟摄像机,使用两个 ISL79987视频解码器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、可支持8个分辨率为720x486@15fps 的模拟摄像机。

    BR
    Tsvetolin Shulev