This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OMAP-L138:与 TMDSLCDK138给出的有关 DDR2的数据冲突

Guru**** 2943350 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSLCDK138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/674259/omap-l138-conflict-in-data-given-with-tmdslcdk138-regarding-ddr2

器件型号:OMAP-L138
主题中讨论的其他器件:TMDSLCDK138
在 BOM    中、它在"制造器件"列中被称为  W971G6KB-25 (Winbond)、在"值 "列 中被称为 K4T1G164QF-BCE7 (Samsung)
在名称. brd 文件中为  K4T1G164QF-BCF7,在实际 PCB 中为 W971G6KB-25 。
即使我们从正品 TI 网站下载了最新评估板的数据、也请告知我们存在如此多冲突项的原因。
此外、TI 不会给出电路板中的修订版号。
请发送正确的 BOM、原理图和布局、即用于 TMDSLCDK138 评估板的返修文件。
此致、
Satheesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们将对此进行研究。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Satheesh
    我觉得这个线程上有重复,因为你已经有另外一个线程了

    e2e.ti.com/.../673818

    感谢您指出具体细节。
    让我们继续讨论上一篇文章、我将把这篇文章标记为"已关闭"。

    如果您发现任何问题、请告诉我
    此致
    Mukul