This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5718:处理器 SDK 支持

Guru**** 2943350 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/673942/am5718-processor-sdk-support

器件型号:AM5718

大家好、

我们正在开发类似 DVR 的应用、其中我们通过 CSI-2流式传输高达1080p30的视频提供2个摄像头输入。

以下是我们对软件的相关问题:

  1. 在 Linux 版本中、是否所有外设都可用? PRU、GPU 等?
  2. 如果我们使用 Linux 与 TI RTOS、我们是否需要 Linux 上的 RT 补丁?
  3. TI RTOS 是否具有支持微型 Web 服务器的 IP 堆栈?  是否已经有一个建议的小型 Web 服务器实现?
  4. 如果我们选择 TI RTOS、外设驱动程序是否已可用? 文档和示例代码是否成熟?
  5. 对于 TI RTOS、需要哪些工具? 我们是否需要 JTAG?  如果是、SWD 还是完整 JTAG 堆栈? 我们是否使用 Segger 或其他工具?

此致、

Akash Patel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1.是的。
    这取决于您的应用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    3.请访问 processors.wiki.ti.com/.../Processor_SDK_RTOS_NDK 获取网络支持
    请访问 processors.wiki.ti.com/.../Processor_SDK_RTOS_VPS_DRIVERS
    请访问 processors.wiki.ti.com/.../Processor_SDK_RTOS_Getting_Started_Guide、开发需要 CCS 和 JTAG。 如果 使用 TI EVM、请检查 processors.wiki.ti.com/.../Processor_SDK_Supported_Platforms_and_Versions 以确定您是否需要板载 JTAG 或外部 JTAG。

    此致、Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Eric、

    感谢您为每个问题提供适当的链接。

    3.是否建议使用小型 Web 服务器实施?
    5.我在《入门指南》的"下载并安装软件"部分中看到、如果使用 JTAG、则需要 CCS。 如果我们不使用 JTAG、我们有什么选择?

    此致、
    Akash
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    对于3、我们没有 Web 服务器、在\pdk_am57xx_1_0_x\packages/ti\transport \ndk\Nimu\example 下有一个 FTP 服务器示例。
    对于5、对于成熟的产品、您可以从外设或媒体(如 EMAC、MMCSD、OSPI 等)引导代码 但在开发阶段、建议从 CCS/JTAG 方法开始。 如果您使用 TI EVM、它可能已经具有板载 JTAG。

    此致、Eric