Other Parts Discussed in Thread: AM5728, DS92LV16
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM5728 主题中讨论的其他器件: DS92LV16
大家好、我想将 DS92LV16 (并行接口)连接到 AM5728。 我将使用 BeagleBone X15、我制作了用于将 CMOS 传感器连接到 AM5728的电路板、为了转换使用 DS92LV16的接口 、我需要将其连接到任何扩展连接器。 但我需要知道我 可以使用 IT 连接器上的哪些引脚来连接并行接口(也许我可以使用任何 GPIO 或其他 GPIO)。 因为我不熟悉 AM5728、能给我提供什么帮助吗?