This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA744:USB 眼图改进:terminal_control.RTERM_RMX 读取变量

Guru**** 2974170 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/670749/dra744-usb-eye-improvement-termination_control-rterm_rmx-reading-variable

器件型号:DRA744

您好:

根据以下指南、当在将"0"设置为 TERMINUSE_CONTROL.MEM_FS_CODE_SEL 后读取端接_CONTROL.RTERM_RMx 时、应保持恒定。

但在我们的客户电路板中、读数是可变的。  是否存在任何误解?  变量是预期的吗?  

e2e.ti.com/.../USB2_5F00_eye_5F00_improvement_5F00_guideline.docx

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是在多个电路板上发生还是仅在一个电路板上发生?  您能否告诉我 您从 OCP2SCP_时序 寄存器读回了什么值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Peter:

    我们还没有收到您的回复、我假设您能够解决您的问题。
    如果不是、只需在下面发布回复(如果该线程由于超时而锁定、则创建新线程)。

    此致、
    Yordan