This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM5728:驱动程序编译问题

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/674144/linux-am5728-driver-compilation-question

器件型号:AM5728

工具/软件:Linux

协处理器驱动程序被放入额外的驱动程序中、对吗? 但是、如何在 Linux 内核之外编译额外的驱动程序?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不理解您的问题。 "协处理器驱动程序"和"额外驱动程序"是什么意思? 请提供更多详细信息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    "协处理器驱动程序"--我指的是2D/3D 图形加速器、加密硬件加速器... "额外驱动程序"是 SDK 中保存在/board-support/extra-drivers 上的驱动程序代码。 显然、GPU 访问需要这些代码。 现在不知道如何编译这些代码。 你可以帮帮我吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    David、

    您可以从顶级 makefile 构建所有内容(即 ti-SGX-DDK-km):

    {PSDK}/Makefile

    有关详细信息、请查看以下 wiki 页面:

    processors.wiki.ti.com/.../Processor_Linux_SDK_Top-Level_Makefile

    此致、
    帕维尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你。 您能就此问题提供一些建议吗? e2e.ti.com/.../674175
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你。 您能就此问题提供一些建议吗? e2e.ti.com/.../674175
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    David、

    另一位 TI 员工正在处理您的另一个主题。

    此致、
    帕维尔