This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMDXEVM3358:OSC0时钟频率

Guru**** 2966500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/674058/ccs-tmdxevm3358-osc0-clock-frequency

器件型号:TMDXEVM3358

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我将 AM335x EVM 板用于 CAN 通信。

我需要知道 AM335x 的工作时钟速度。

因为 AM335x 在转换 CAN 消息时花费了大量时间。  

我需要知道时钟是否可以增加。

我正在使用 Starterware 库和修改示例、以根据我的要求工作。

谢谢、此致、

耶什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    AM335x GP EVM 的主振荡器时钟为24MHz。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Biser、

    感谢你的答复。
    请问除了开发我们自己的电路板外、我是否可以用任何方法增加时钟。

    谢谢、此致、
    耶什
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以将晶体更改为25MHz 或26MHz、但您还需要更改 SYSBOOT[15:14]电阻器配置、并且可能还需要修改软件。