This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/AM5728:具有共享配置的多核项目

Guru**** 2957980 points

Other Parts Discussed in Thread: AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/673711/ccs-am5728-multicore-projects-with-shared-configuration

器件型号:AM5728

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、TI、大家好、社区、

我正在使用 AM5728板(IDK_AM5728)并尝试创建两个应用(一个在 DSP 上、一个在 A15上)、它们将通过 IPC 进行通信。 没问题:我创建了两个单独的 CCS 工程、并分别编译每个工程。 之后、我为 SD 卡构建"app"文件、它在电路板上运行。

现在、我想在 两个项目中使用共享配置文件(例如、用于 DSP1和 A15_0的存储器映射/基址、共享区域地址、IPC 配置)来减少冗余配置。

我找到了 IPC 的示例:它们有一个包含 config.bld 文件(存储器映射信息)和 IPC.cfg 文件的共享文件夹。 听起来不错。 但这些示例基于 makefile (而不是基于 CCS 工程)。 在全局 makefile 文件中、将 config.bld 添加到链接器选项中。 乍一看、通过修改每个项目的 XDCtools 选项(-b 参数)、这在 CCS 中也是可能的。 但这对我来说是行不通的。

现在我的问题是:如何在 CSS 中为多个项目实现共享配置文件(可能是一个存储器映射或链接器文件)?

函数 XDC.loadCapsule 是否有助于解决此问题?

感谢你的帮助。

此致

Thomas