工具/软件:TI-RTOS
我想在 BeagleBoard Black 上使用 NDK (带 SYS/BIOS)。 PDK 1.0.10的示例仅工作几分钟、满足任何网络缓冲区。 大约需要几分钟,然后 ping 是没有生命的...
时间取决于以下值:
global.ndkTickPeriod
在100个生命周期内、大约为5分钟
10 - 2分钟
3000 - 25分钟
在 Linux 以太网中、不存在时间限制
你有什么想法吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:TI-RTOS
我想在 BeagleBoard Black 上使用 NDK (带 SYS/BIOS)。 PDK 1.0.10的示例仅工作几分钟、满足任何网络缓冲区。 大约需要几分钟,然后 ping 是没有生命的...
时间取决于以下值:
global.ndkTickPeriod
在100个生命周期内、大约为5分钟
10 - 2分钟
3000 - 25分钟
在 Linux 以太网中、不存在时间限制
你有什么想法吗?
您好、Garrett、
我的回答是:
darjan@darjanhomex:~ Ftp 10.10.10.222
连接到10.10.10.222。
220欢迎使用 TCP-test FTP 服务器
名称(10.10.10.222:darjan):用户
331需要密码
密码:
230公共登录成功
远程系统类型为 Command。
ftp>获取 test.bin
本地:test.bin 远程:test.bin
200正常
150转速...
226文件传输已完成...
在0.24秒内收到2560000字节(10.2650 MB/s)
ftp>获取 test.bin
本地:test.bin 远程:test.bin
200正常
150转速...
226文件传输已完成...
在0.24秒内收到2560000字节(10.2877 Mb/s)
------2分钟后,系统挂起。 请求:
ftp>获取 test.bin
本地:test.bin 远程:test.bin
没有任何答案。 Ping 也不起作用...
你有什么想法吗? 在 BeagleBone Black 上工作的该示例(具有 TCP/IP 的以太网)在我的应用中至关重要。
无法更改为其他电路板(即、AM437X-IDK、其中 FTP 示例工作良好)、因为有通过 GPMC 与 FPGA 进行通信的通道。
此致、
Dariusz
ftp>获取 test.bin
本地:test.bin 远程:test.bin