This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5K2E02:不带固件的网络协处理器

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: AM5K2E02

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/672503/am5k2e02-network-coprocessor-without-firmware

器件型号:AM5K2E02

我们正在考虑在高完整性产品中使用 AM5K2E02、因为在这种产品中、认证网络协处理器固件的成本可能过高。 是否可以在不使用数据包加速器、安全加速器或队列管理器中的固件的情况下使用处理器的以太网接口? 即禁用 NETCP 的这些部分?

我们知道这会对性能产生很大影响、我们必须开发自己的低级驱动程序、但首先我们需要了解这是否可能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    一般而言、如果您看一下 AM5K2E02网络 koprocessor 指南(www.ti.com/.../spruhz0.pdf)、图1-1。 KeyStone II 网络协处理器功能方框图、您将看到 PA、SA、队列管理器和 GbE 交换机 SS 是网络协处理器的不同模块、可以使用也可以不使用。 因此、通常您可以禁用 PA、SA 并仅使用 GbE 交换机、但您将失去相应的功能。

    以太网设计人员还可以根据需要进行详细说明。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yordan、您好!

    感谢您的回复。

    我想我们需要更多信息才能找到这个问题的最根本。 是否可以在不使用固件的情况下在处理器和 NETCP 之间路由 UDP 数据报? NETCP 中的数据包 DMA 引擎是否可用于促进此操作、或者处理器是否需要单独读取/写入每个数据报?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已通知网络专家进行详细说明。 您能否详细说明您计划使用的操作系统(Linux 或 RTOS)、SDK 的哪个版本?

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yordan、您好!

    我们将使用 定制的内部 RTOS、而不依赖 SDK。