This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/66AK2G02:RTOS/66AK2G02

Guru**** 2974170 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/673667/rtos-66ak2g02-rtos-66ak2g02

器件型号:66AK2G02
主题中讨论的其他器件:EVMK2G

工具/软件:TI-RTOS

我想为其创建 CCS 项目

C:/ti/pdk_k2g_1_0_8/packages/ti/addon/aud/test/analogue/loopback.

我尝试执行命令

> pdkProjectCreate.bat K2G ALL LALL TEST DSP

但我找不到循环的项目。

请告诉我如何使 CCS 项目适用于模拟回路(模拟子板)。

 

此致、

宫之福泽。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    此处对此进行了说明:
    processors.wiki.ti.com/.../Processor_SDK_RTOS_AUDK2G_AddOn

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你。
    执行 projectCreate.bat 后、会生成可由 CCS 导入的工程。
    但不会生成类似 AudioLoopbackTest 的项目。

    作为收到的信息
    > pdksetupenv.bat
    >清洁
    >gmake all
    之后、
    甚至不会生成可从 CCS 导入的工程。

    请提供 analogueAudioloopbackTest.txt 以制作 CCS 项目吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    基于 pdkProjectCreate.bat 执行生成的"MCASP_Audio_evmK2G_c66ExampleProject"项目,

    现在可以创建一个类似的音频回放项目来正常链接。


    非常感谢