This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TDA2P-ACD:处理器 SDK 03.02的 I2C EEPROM 测试应用程序故障

Guru**** 2979400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/674068/rtos-tda2p-acd-i2c-eeprom-test-application-failure-for-processor-sdk-03-02

器件型号:TDA2P-ACD

工具/软件:TI-RTOS

 大家好、

我们在 TDA2px EVM 上执行了 i2c EEPROM 测试应用、但失败了。

下面是已连接的控制台屏幕截图、其中显示 SW5 - 10应该为"on"

但我们发现、SW5只是 TDA2px EVM 板上的一个按钮。

因此、需要对"SW5"执行何种设置来测试该 EVM 上的 EEPROM 应用。

下面是 EVM 上 SW5的附加图像 。

此致

Rishabh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请将 USERCONFIG 开关(TDA2Px EVM 上的 SW6)上的第10位设为1并尝试一下。 在 TDA2xx TRM 上、userconfig 开关标记为 SW5。
    我们将在下一个版本中更新文档。

    此致、
    Rishabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    我们参考了"TDA2Px-ACD CPU EVM 板用户指南"中的表7 ,并了解到我们必须将 SW6-10位设置为'HIGH'。

    通过设置 SW6-10位、我们能够成功执行 i2c EEPROM 测试应用。

    下面是随附的文档表7的屏幕截图。

    此致

    Rishabh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rishabh、

    感谢您的回复。

    此致
    Rishabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢您的更新。
    由于此问题已解决、我将关闭该线程。

    此致、
    Rishabh