请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
您好!
在 TDA2xx TRM 上有两个 IPU 子系统。 根据 TRM IPU1 -用于通用、而 IPU2用于 IVA-HD。
在 L3主地图上、显示 IPU2映射到0x55000000 - 0x5508xxxx、而 IPU1映射到0x5800xxxx - 0x5888xxxx。
是否会出现错误、为 IPU2标记的地址是否用于 IPU1?反之亦然?
(在 SBL 上、它使用0x55020初始化 CTRL_CORE_Cortex_M4_MMUADDRTRANSLTR。 我希望 SBL 初始化通用 IPU (IPU1)、但地址属于 TRM 到 IPU2 RAM)
您还能解释 一下 CTRL_CORE_Cortex_M4_MMUADDRLOGICTR 寄存 器的用途- TRM 上没有提供任何说明。
谢谢