This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/PROCESSOR-SDK-AM57X:UART 示例构建问题

Guru**** 2963780 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/670443/rtos-processor-sdk-am57x-uart-example-build-issue

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM57X

工具/软件:TI-RTOS

您好!

我正在尝试从.\pdk_am57xx_1_0_9\packages/ti\drv\uart\examples\uart_intr_mode_app\src\构建示例。

我使用   UART_intR_MODE_APP 中存在的 uartSample.cfg 和 UART_intR_test.c

找到所附的构建日志和 CCS 工程。

提前感谢

e2e.ti.com/.../7558.Build_5F00_log.txte2e.ti.com/.../uart_5F00_read.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    RTOS 团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您应使用软件包中的 PDK Project create 脚本生成 CCS 工程。 请查看文档:
    processors.wiki.ti.com/.../Rebuilding_The_PDK

    注:您需要完成入门指南中的步骤:
    processors.wiki.ti.com/.../Processor_SDK_RTOS_Getting_Started_Guide

    下面是一段视频、您可以按照该视频在 AM57xx GP EVM 上生成构建和运行驱动程序示例:
    www.youtube.com/watch

    在查看您是否仍有问题后、请告知我们、我们可以提供进一步的指导。

    此致、
    Rahul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我能够使用批处理脚本构建并意识到 PDK 项目的创建。 批处理脚本不会从构建包含示例的工程
    "..\pdk_am57xx_1_0_9\packages/ti\drv\uart\examples\uart_intr_mode_app\src\"。

    我创建一个新的 CCS 工程、添加 UART_intR_MODE_APP 中存在的文件 uartSample.cfg 和 UART_intr test.c、并尝试构建该工程。 发生构建错误。 我能不能知道使用这些文件构建工程会发生什么错误。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    使用此示例代码的目的是什么? 我的理解是、这是 UART 驱动程序的传统代码示例、未与 UART 测试示例集成。 如果您看到测试代码、则 UART_TEST_ID_INT 对应于用于检查阻塞模式下非 DMA、CPU 基于中断的读取、写入操作的测试、类似于您所引用的示例。

    您也可以使用该源代码创建示例、但要确保启用了 SOC 的正确编译器定义和编译器选项、以设置类似于 UART_BasicExample_evmAM572x_armExampleProject 或 UART_BasicExample_evmAM572x_armTestproject 的工程

    此致、
    Rahul