This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6727:C6727可以使用 C64x+ IMGLIB 吗?

Guru**** 2949460 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/673751/tms320c6727-can-c6727-use-c64x-imglib

器件型号:TMS320C6727

您好、香榭丽舍

C6727是浮点 DSP、C6727是否可以使用定点 C64x+ IMGLIB?  

谢谢。
Rgds
闪亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shine、

    否、不建议直接使用 IMGLIB。 DSP 内核存在差异(C67x 与 C64x 不同)。

    如果需要、请联系 SW 团队进行详细说明。

    此致、
    Yordan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是 TI DSP 架构的发展历程图:

    C64x+是定点架构、而 C6727器件具有 C6700 DSP 浮点架构。 n`t 的汇编指令集不兼容、因此我们建议直接使用 IMGLIB。  

    但是、IMGLIB 包含许多 C 代码实现和固有 C 实现、可以使用 C6000编译器的-mv 标志交叉编译 C6727架构的 C 代码实现。

    此致、

    Rahul