请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM3354 工具/软件:Linux
大家好、
我正在尝试从用户空间在 NOR 闪存上实现引导加载程序更新。 如果 u-boot 无法引导、WDT 将重置处理器、并且必须从 u-boot 的备份分区引导。
NOR 闪存布局:
| 2MB NOR 闪存 | |
| 512KB | 其他 |
| 128 KB | 其他 |
| 64 KB | U-boot env2 |
| 64 KB | U-boot env1 |
| 512KB | U-boot2 |
| 512KB | U-boot1 |
| 128 KB | MLO |
如果可以切换回 u-boot 的备份分区、请告诉我。 如果可能、在 MLO 中需要进行何种更改。
谢谢你
Babu A