大家好、
从应用手册中可以看到 、当3.125Gbps/5Gbps 的有效载荷大小小于256字节时、吞吐量没有差异。
在较小的播放负载尺寸中、影响吞吐量的主要因素是什么?
C6678可以配置 1个4通道端口、2个2通道端口、 4个1通道。
我想知道
如果配置为2 x 2通道端口,槽将 是1 x 4通道端口性能的两倍?
如果配置为4 x 1通道端口、槽将是 1 x 4通道端口的四倍?
请澄清。
如果没有,原因是什么?
谢谢。
斯蒂芬
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
从应用手册中可以看到 、当3.125Gbps/5Gbps 的有效载荷大小小于256字节时、吞吐量没有差异。
在较小的播放负载尺寸中、影响吞吐量的主要因素是什么?
C6678可以配置 1个4通道端口、2个2通道端口、 4个1通道。
我想知道
如果配置为2 x 2通道端口,槽将 是1 x 4通道端口性能的两倍?
如果配置为4 x 1通道端口、槽将是 1 x 4通道端口的四倍?
请澄清。
如果没有,原因是什么?
谢谢。
斯蒂芬
斯蒂芬
请参阅 SRIO 用户指南2.3.1.4部分和表2-4。
TI 串行器/解串器模块上提供的四个串行器/解串器通道可针对各种情况进行配置
端口宽度如表2-4所示。 当配置为1x 模式时、端口将消耗功率
1个发送通道和1个接收通道、并以通过指定的正常线速运行
SerDes cfgpll、cfgtx 和 cfgrx 寄存器。 为2x 模式配置端口将会消耗电流
通道数量增加一倍、以两倍的速度运行、而4x 配置将连接
所有可用通道连接到单个端口、并以4倍的线速运行。
如果您的 CONFIG#1是2个通道、每个通道2个模式、而配置#2是1个通道、2个模式、则是 CONFIG#1的吞吐量是配置#2的两倍。
如果您的配置3是具有4x 模式的单通道、则其吞吐量等于 CONFIG#1并双精度到 CONFIG#2。
此致、
Garrett