This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6678:C6678 SRIO 第1代与第2代吞吐量

Guru**** 2973720 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/673363/tms320c6678-c6678-srio-gen-1-vs-gen-2-throughput

器件型号:TMS320C6678

 我想知道 SRIO 第1代和第2代的有效带宽。 而不是 SRIO 第1代和第2代的比特率差异

我发现有许多文档讨论吞吐量

KeyStone II 器件的吞吐量性能指南

http://www.ti.com/lit/an/sprabk5b/sprabk5b.pdf

《TCI66x KeyStone 器件吞吐量性能指南》

http://www.ti.com/lit/an/sprabh2a/sprabh2a.pdf

《C66x KeyStone 器件吞吐量性能指南》

e2echina.ti.com/.../Throughput-Performance-Guide-for-C66x-KeyStone-Devices-_2800_Rev.-A_2900_.pdf

而 SRIO 吞吐量数据则有所不同,

使用 C6678 1GHz,这是一种适合参考的解决方案。  

在不同的播放负载大小下、SL2、DDR3中的 SRIO 数据读取延迟是多少?

谢谢。

斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Stephen:

    对于 c6678、您应该参阅 C66x KeyStone 器件的吞吐量性能指南。
    我正在请设计团队进行详细阐述。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    斯蒂芬

    吞吐量基准是使用不同版本的 SRIO 驱动程序获得的。 正如 Yordan 指出的、对于 C6678、您应该参阅 C66x KeyStone 器件的吞吐量性能指南。

    有关 SL2和 DDR3中的 SRIO 数据读取延迟、请参阅第3节"存储器访问吞吐量性能"和第4节" DDR3吞吐量"。

    此致、
    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将浏览第3节和第4节、我不知道 SRIO 的延迟信息如何传递到 SL2、DDR3。

    请帮助识别它。

    谢谢。

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    斯蒂芬

    我可能误解了您关于 SL2/DDR3存储器访问延迟的问题。 您是否在寻找 KeyStone 2器件的 C6678 SRIO 数据在 SL2/DDR3中的直接读取/写入延迟、如 SPRABK5B.pdf 的表16-19所示? 而不是从与 CPPI 主机描述符关联的缓冲区读取/写入数据。

    此致、
    Garrett