This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/DM385:DRV_RDK 04.00.03

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: DM385

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/672224/ccs-dm385-drv_rdk-04-00-00-03

器件型号:DM385

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

请回答我的客户问题吗?

作为 SDI 编码器的 LRU 之一存在问题、我们是否希望改进/修复所用 dm385的当前编码设置、因为它目前尚未完全优化。 为此,我们需要访问 dm385的来源,特别是以下版本:“DVR_RDK 04.00.00.03”。

有可能吗?

谢谢你。
-针虎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在这里、您有没有为我提供反馈?
    谢谢
    -针虎