请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM5728 工具/软件:TI-RTOS
您好,
我已在 Linux 中安装了 ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-04.02.00.09。
我尝试下载 TI-RTOS、但我没有找到。
在搜索了很多内容之后、我获得了 ti-processor-sdk-rtos-am57xx-evm-04.01.00.06-Linux-x86-Install.bin、但为了理解它适用于 ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-4.01。
因此、请提供合适的二进制文件以及 PDK 等必要的软件包。
如果您能提供建筑程序、也将不胜感激。
此致、
Biswajit