This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TDA2P-ACD:通过处理器 SDK 03.02中的 SD 卡运行 SD 卡测试应用和 Vision SDK AppImage

Guru**** 2988540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/673672/rtos-tda2p-acd-running-sd-card-test-application-and-vision-sdk-appimage-through-sd-card-in-processor-sdk-03-02

器件型号:TDA2P-ACD

工具/软件:TI-RTOS

您好!

请参阅 e2e.ti.com/.../670899帖子

是否可以从 SD 卡引导中以及 Vision SDK AppImage 运行"SD_file_IO"测试应用程序(位于路径\ti_components \drivers\pdk_01_08_01_06\packages/ti\drv\STW_LLD\examples\mmcsd\sd_file_io)。

此致、

Abhay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Abhay、

    该测试不包含在 Vision SDK 用例中。 这是一个 PDK 应用、因此无法从 Vision SDK 运行。

    此致、
    Rishabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rishabh、

    感谢您的回复。 一位同事正在为此运行不同的线程。
    从而闭合线程。

    此致、
    Abhay