This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM5728:PowerVR 示例

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/673670/linux-am5728-powervr-example

器件型号:AM5728

工具/软件:Linux

您好!

我发现矩阵 GUI 中有一个示例"ExampleUI"。示例旋转照片就是我们想要的。

我们可以参考任何源代码吗? 例如 dmbuftest 或 capturrevpedisplay?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请执行:
    MACHINE=am57xx-EVM bitbake matrix-GUI-3D-demos


    BR
    玛格丽塔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢