This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM4378:ROM 代码中的 ECC 处理

Guru**** 2943350 points

Other Parts Discussed in Thread: AM4378, AM3352

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/673689/am4378-ecc-handling-in-rom-code

器件型号:AM4378
主题中讨论的其他器件: AM3352

您好!

我们正在使用 AM4378对新产品进行设计评估。 我们之前的设计使用的是 AM3352、如果 SYSBOOT[9]配置为如此、ROM 代码将根据检测到的 NAND 几何体来处理 ECC、如下所述:

https://e2e.ti.com/support/arm/sitara_arm/f/791/p/650200/2388732

AM4378中是否也使用了相同的算法? 如果不是、我能不能知道两者之间的区别?

谢谢、

爱迪生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、根据 OOB 大小、决定使用哪种 BCH 算法是相同的。