This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5728:软件热复位

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/671283/am5728-software-warm-reset

器件型号:AM5728

工具/软件:裸机

您好!

我使用的是 idk-Am5728板、并参阅 C:\ti\pdk_am57xx_1_0_9\packages/ti\board\diag\qspi\src/QSPI_diag.c
代码执行热复位。

当前位于 TRM 中、引用 物理地址 为0x4A00 385C 的 CTRL_CORE_PAD_RESETN PAD 寄存器。

上述 PAD 寄存器是否正确?

Br、Abhinav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    RTOS 团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhinav:

    CTRL_CORE_PAD_RESETN 寄存器配置复位引脚。  Resetn 是 AM572x 上的输入、可用于从外部源触发热复位。

    如果要从软件触发全局热复位,则应使用 PRM_RSTCTRL [ RST_GLOBAL_WARM_SW ]。  器件 TRM 中的"电源、复位和时钟管理"(或 PRCM)一章详细介绍了软件热复位(请参阅"复位源"一节)。

    此致、

    Melissa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Melissa 的回复。尽管我已经做了同样的事情。

    Br、Abhinav