This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5708:连接到两个摄像头

Guru**** 2986400 points

Other Parts Discussed in Thread: AM5718, AM5708

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/673574/am5708-interfacing-to-two-cameras

器件型号:AM5708
主题中讨论的其他器件:AM5718、

大家好、

我们有兴趣在需要连接两个摄像头并将视频存储在两个 SD 卡上的应用中使用 AM5708 (类似于 DVR 应用)。 查看 AM5708的数据表、我看到它显示"CAL 有两个串行摄像头接口(主要和次要)"、但我没有看到次要接口。 我们是否可以在 AM5708上支持两个摄像头输入、或者我们是否必须上移至 AM5718?

此致、

Akash Patel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akash、

    CAL 模块具有两个接口、但只有主接口具有引脚输出并可在 AM5708上使用。 您将需要 AM5718的更大封装、该封装具有足够的引脚、以便使用两个接口。 有关可用引脚的详细信息、请参阅器件数据表第7页顶部以及技术参考手册中的"CAMSS 方框图"。

    此致、
    Ahmad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ahmad、

    感谢您的回答。 如果我们在 AM57x8器件上最多支持两个接口、我们如何支持2个以上的同步视频编码流、如 Rogerio 的文章 中所述:e2e.ti.com/.../2012031?

    此外、视频输入模块(VIP)用于哪些支持多达4个四个多路复用输入端口的应用?

    此致、
    Akash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您需要支持 CSI-2串行接口的摄像头、则需要 CAMSS 模块和可用引脚数取决于 AM570x 与 AM571x。 VIP 是另一个模块、可提供多达4个其他摄像机端口:VIN1A、VIN1B、VIN2A、VIN2B。 这些是并行接口、可用的引脚也取决于使用的其他引脚。 此外、VINxB 端口最大为8位