This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/PROCESSOR-SDK-AM437X:支持 CCS 8.0

Guru**** 2975200 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/673410/ccs-processor-sdk-am437x-ccs-8-0-support

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM437X

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我想知道 CCS 版本8.0.0.0是否与 AM437x RTOS SDK 版本04.02.00.09兼容。

SDK 版本说明为7.3.0.00019版。

此致、

Marcio。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    RTOS 团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Marcio、

    从 Processor SDK RTOS 的角度来看、CCS 只是一个用于代码开发的 IDE 环境。 但是、SDK 中有许多 CCS 工程生成脚本希望 CCS 安装目录为 ccsv7、因此您可能会遇到一些用户体验问题、可能需要更新默认 SDK 脚本、因此我们建议您暂时不要更新到 CCSv8。

    即将推出的 Processor SDK RTOS v4.03正在使用 CCSv7.4进行验证、因此我们预计至少在2018年第2季度末之前将在 CCSv7基准上运行。 我们建议坚持使用发行说明中指定的版本、以避免由于构建环境与我们的系统测试团队测试的版本不一致而导致的任何用户体验问题。

    此致、
    Rahul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 谢谢