This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5726:配置 PCIe 输出 REFCLK 模式

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: AM5726

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/672318/am5726-configuring-pcie-output-refclk-mode

器件型号:AM5726

在 AM5726数据表中、第8.7节讨论了如何将 PCIe 通用 REFCLK Rx 架构设置为输出 REFCLK 模式。  此模式使用 ljcb_clkn / ljcb_clkp 引脚作为输出。

我看到 ljcb_clkn/ljcb_clkp 需要近侧端接、但如何将 AM5726设置为输出 REFCLK 模式、以便这2个引脚为输出?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我是否只需要将 CTRL_CORE_SMA_SW_6位16&17设置为0x1:ACSPCIe TX 模式?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    PCIe 专家已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    肯特、您好!
    您使用的是哪种操作系统?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dk,我正在使用 Yocto Linux --我是否应该使用一个设备树属性?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    肯特、您好!
    是的、您应该配置 ACSPCIe Tx 模式。 默认设置未配置 ACSPCIE。 您可能需要在 DTS 文件中添加一个节点来配置它,并使用内核代码来解析 DTS 文件。

    雷克斯