This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5728:无法连接到 GP EVM

Guru**** 2954360 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/673154/am5728-cannot-connect-to-gp-evm

器件型号:AM5728

代表现场团队发布。  

尝试在 AM572x GPEVM 上为 PRU 启动基于 CCS 的评估-遇到 JTAG 连接问题。

附加的错误消息  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下 wiki 提供了很好的参考

    http://processors.wiki.ti.com/index.php/AM572x_GP_EVM_Hardware_Setup#Powering_up_the_EVM

    以下是建议的连接步骤

    -将 XDS200连接到 GPEVM 和主机 PC。

    -将串行端口电缆连接至主机 PC

    -打开一个终端并将其配置为电缆定义的串行端口

    -将 SD 卡插入具有有效 U-boot 的 GPEVM 插槽

    -将电源插孔插入 GPEVM,然后按 S1按钮将其打开

    -在终端停止 u-boot 过程以保持电路板通电

    -打开 CCS、创建一个目标配置文件、将 Connection 用作德州仪器(TI) XDS2xx USB 调试探针、并将电路板或器件用作 GPEVM_AM572X 或 GPEVM_AM572X_SiRevA (如果使用旧器件)

    -在关注目标配置文件的情况下、单击绿色的 BUG 按钮以启动一个无项目调试会话

    -调试会话打开后、突出显示 Texas Instruments XDS2xx USB Debug Probee/CortexA15_0、然后按 Ctrl+Alt+C 连接到此内核

    -转至 Scripts 菜单并选择 AM572X Multicore Initialization  AM572X_Multicore_EnableAllCores

    -突出显示其他内核、然后按 Ctrl+Alt+C 连接到每个内核。

    o 重要说明:Si Rev 1.x 和 Rev 2.x 之间的显著差异是 ICSS 的 JTAG 映射–如果无法连接到 PRU,请将设备更改为另一个 Si 修订版

    通过这样做、我们能够连接到大多数内核、包括有问题的 ARM9_ICONT1

    如果您没有从重置中释放内核,通常会显示错误消息。 更多详细信息:

    http://processors.wiki.ti.com/index.php/GSG:Connecting_to_slave_cores_in_SoC_devices_v5

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mukul、

    这是否需要额外关注?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、我希望日本的现场团队确认上述步骤已解决了他们的问题。 让我们让它再开放24小时
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Biser-San、Mukul-San、All、

    感谢您的支持。

    我可以启动 am572x、并且可以连接 A15内核。

    但我无法连接 PUR

    请告诉我如何连接 PRU。

    我曾尝试将器件更改为另一个 Si 修订版

    我的 CCS 版本:6.2.0.00050 、   版本:7.4.0.00015。

    此致、

    新吉宇田

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ueda-San

    尝试使用 GEL 文件初始化内核等时、您能否共享 GEL 文件输出

    在我们看来、它如下所示

    访问 wiki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、在尝试不同的器件类型时、希望菜单看起来类似于以下内容、您应该尝试所有相关选项。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    由于 Ueda-San 而关闭此线程仍无法启动并运行连接。 我们很可能在初始化步骤或配置中仍然缺少某些内容、或者电路板有问题(我怀疑是这样)。
    他正在迁移到不同的基于 AM437x 的 PRU 开发套件板。 我们可以在这些线程有时间进一步调试后重新打开该线程。