This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] VISION SDK 演示无法正常工作出现绿色屏幕

Guru**** 2966500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/672621/vision-sdk-demo-not-working-green-screen-is-appearing

朋友们、您好!

我已经 根据 Vision_sdk_linux_UserGuide.pdf 从头开始构建 VISION SDK。  

我能够成功引导 TD2x RVP 板。 现在、当我关注第4.3节 时、运行演示。 我在不同的步骤中遇到多个错误:

错误1:运行命令=./load_ocL_kos.sh 时,我收到第一组错误 。 以下是错误日志:

衍生守护程序:/usr/bin/lad_dra7xx

[63.642731] CMEMK 模块:参考 Linux 版本4.4.84
[63.649171]分配的堆缓冲区0x40400000、大小为0x100000
[63.656903] cmemk 已初始化
insmod:错误:无法加载模块/opt/vision_sdk/debugss_kmodule.ko:无此类文件或目录
insmod:错误:无法加载模块/opt/vision_sdk/gdbserverproxy.ko:无此类文件或目录

错误2: 命令= ./vision_sdk_load.sh 这是错误日志:

root@dra7xx-evm:/opt/vision_sdk source ./vision_sdk_load.sh
[228.287473] DMA:模块安装成功、器件主要数字= 242
[228.294041] DRV:模块安装成功
insmod:错误:无法加载模块./bin/cmemk.ko:无此类文件或目录
./disableDssInterruptsOnA15.sh:第11行:@0x4A002AD8:::找不到命令
./disableDssInterruptsOnA15.sh:第12行:@0x4A002AD8:::找不到命令
./disableDssInterruptsOnA15.sh:第13行:@0x4A002AD8:::找不到命令
./disableDssInterruptsOnA15.sh:第14行:@0x4A002AD8:::找不到命令
./disableDssInterruptsOnA15.sh:第15行:@0x4A002AD8:::找不到命令
./disableDssInterruptsOnA15.sh:第16行:@0x4A002AD8:::找不到命令
./disableDssInterruptsOnA15.sh:第17行:@0x4A002AD8:::找不到命令
./disableDssInterruptsOnA15.sh:第18行:@0x4A002AD8:::找不到命令
./disableDssInterruptsOnA15.sh:第19行:@0x4A002AD8:::找不到命令
更新了0x4A002AD8值00930000

错误3:现在当我启动 apps.out 并选择选项1:单个摄像机用例 和选项1: 1CH VIP 捕获+ SGX 复制+显示。 现在、我的显示器上显示绿色屏幕。 以下是日志:

无法加载模块:/usr/lib/gbm/gbm_dri.so:无法打开共享目标文件:无此类文件或目录
无法加载模块:/usr/lib/gbm/gbm_gallium_drm.so:无法打开共享目标文件:无此类文件或目录
加载的模块:GBM_PVR.SO
找到有效的 GBM 后端:GBM_PVR.SO
[host][host ] 311.134295 s:system_PVRSCOPE:FIFO /opt/vision_sdk/gpufifo 已成功打开
[host][host ] 311.148661 s:EGL:版本1.4
[主机][主机] 311.166168 s:EGL:GL 版本= OpenGL ES 2.0内部版本1.14@3699939 (主版本)
[host][host ] 311.166168 s:EGL:GL Vendor = Imagination Technologies
[host][host ] 311.166168 s:EGL:GL Renderer = PowerVR SGX 544MP
[host][主机] 311.166198 s:EGL:GL Extensions = GL_OSE_rgb8_rgba8 GL_OSE_mapth24 GL_OSE_FETY_FLO_FLO_GL_TEST_TOEST_FLOG_FLOATE_OSE_GE_GE_GEL_OEST_FOR_EXT_GEL_OEST_FOR_EXT_GEL_OEST_FORM_FORM_GEL_OEST_FORMAT_GEL_OEST_FORM_GEL_OSEGL_OEST_FORM_FORM_BLOAD_FORM_FORM_FORM_GET_OEST_OEST_ORT_FORM_BLOAD_FORM_FORM_GE_GET_OEST_OEST_OEST_OEST_FORM_FORM_FORM_GET_OEST_OEST_ORT_OEST_FORM_FORM_GET_OEST_OEST_FORM_GET_OEST_OEST_FORM_FORM_FORM_FORM_FORM_FORM_GET_OEST_ORT_
[host][host ] ect GL_IMG_multiampled_rectured_TO_纹 理 GL_KHR_debug
[host][host ] 311.230250 s:SGXFRMCPY:创建完成分辨率:1920x1080!!!
[host][host ] 311.230342 s:IPC_OUT_0:正在创建!!!
[host][host ] 311.230525 s:IPC_OUT_0:创建完成!!!
[host][IPU2 ] 311.230647 s:IPC_IN_0:正在创建!!!
[host][IPU2 ] 311.231806 s:IPC_IN_0:创建完成!!!
[host][IPU2 ] 311.232202 s:显示:正在创建!!!
[host][IPU2 ] 311.232721 s:显示:创建完成!!!
[host][IPU2 ] 311.233239 s:GRPXSRC:正在创建!!!
[host][IPU2 ] 312.802903 s:GRPXSRC:创建完成!!!
[host][IPU2 ] 312.803391 s:显示:正在创建!!!
[host][IPU2 ] 312.803910 s:显示:创建完成!!!
[host][IPU2 ] 312.808424 s:*** utils:CPU KHz = 20000 kHz ***
[host][DSP1] 312.904776 s:系统:SW 消息框消息池,可用消息计数= 1023
[主机][DSP1] 312.904837 s:系统:堆= local_L2 @ 0x00800000、总大小= 227264 B (221 KB)、可用大小= 227264 B (221 KB)
[主机][DSP1] 312.904867 s:系统:堆= LOCAL_DDR @ 0x00000000、总大小= 524288 B (512 KB)、可用大小= 516016 B (503 KB)
[host][DSP2] 312.905111 s:系统:SW 消息框消息池,可用消息计数= 1023
[主机][DSP2] 312.905142 s:系统:堆= local_L2 @ 0x00800000、总大小= 227264 B (221 KB)、可用大小= 227264 B (221 KB)
[主机][DSP2 ] 312.905203 s:系统:堆= LOCAL_DDR @ 0x00000000、总大小= 524288 B (512 KB)、可用大小= 516016 B (503 KB)
[主机][EVE1] 312.905391 s:系统:SW 消息框消息池,可用消息计数= 1023
[主机][EVE1 ] 312.906026 s:系统:堆= local_L2 @ 0x40020000、总大小= 22528B (22KB)、可用大小= 22528B (22KB)
[主机][EVE1 ] 312.906575 s:系统:堆= LOCAL_DDR @ 0x00000000、总大小= 262144 B (256KB)、可用大小= 254160 B (248KB)
[主机][EVE2] 312.907826 s:系统:SW 消息框消息池,可用消息计数= 1023
[主机][EVE2 ] 312.908162 s:系统:堆= LOCAL_L2 @ 0x40020000、总大小= 22528B (22KB)、可用大小= 22528B (22KB)
[主机][EVE2 ] 312.908711 s:系统:堆= LOCAL_DDR @ 0x00000000、总大小= 262144 B (256KB)、可用大小= 254160 B (248KB)
[主机][EVE3 ] 312.909748 s:系统:SW 消息框消息池、可用消息计数= 1023
[主机][EVE3 ] 312.910053 s:系统:堆= local_L2 @ 0x40020000、总大小= 22528B (22KB)、可用大小= 22528B (22KB)
[主机][EVE3 ] 312.910602 s:系统:堆= LOCAL_DDR @ 0x00000000、总大小= 262144 B (256KB)、可用大小= 254160 B (248KB)
[主机][EVE4] 312.911608 s:系统:SW 消息框消息池,可用消息计数= 1023
[主机][EVE4] 312.911913 s:系统:堆= local_L2 @ 0x40020000、总大小= 22528B (22KB)、自由大小= 22528B (22KB)
[主机][EVE4] 312.912462 s:系统:堆= LOCAL_DDR @ 0x00000000、总大小= 262144 B (256KB)、可用大小= 254160 B (248KB)
[host][IPU2 ] 312.913286 s:系统:SW 消息框消息池、可用消息计数= 1023
[主机][IPU2 ] 312.913408 s:系统:堆= LOCAL_DDR @ 0x00000000、总大小= 262144 B (256KB)、可用大小= 248376 B (242KB)
[主机][IPU2 ] 312.913560 s:系统:堆= SR_OCMC @ 0x00000000、总大小= 0 B (0 KB)、可用大小= 0 B (0 KB)
[主机][IPU2 ] 312.913713 s:系统:堆= SR_DDR_cached @ 0x84203000、总大小= 262144000 B (250MB)、可用大小= 216524800 B (206MB)
[主机][IPU2 ] 312.913896 s:系统:堆= SR_DDR_NON_Cached @ 0xa0100000、总大小= 1045376 B (0 MB)、可用大小= 851840 B (0 MB)
[host][IPU2 ] 312.914536 s:链:ChainCommon_MultiCam_StartCaptureDevice
[主机][IPU2 ] 312.914719 s:VIDEO_SENSOR:INST1:I2C3:I2C Addr = 0x64
[host][IPU2 ] 313.003873 s:src="BSP_deviceI2c.c @第765行:
[主机][IPU2 ] 313.003965 s:I2C3:DEV 0x64:Rd 0x300a ... 错误!!!
[主机][IPU2 ] 313.004300 s:src="BSP_deviceI2c.c @第836行:
[host][IPU2 ] 313.004392 s:I2C3:错误超时0ms!!!
[host][IPU2 ] 313.004788 s:断言@行:/home/bharat/Downloads/tmp/vision_sdk/apps/src/rtos/video_sensor/src/vid_sensor.c 中的700:status =system_link_status_sok:失败!!

请帮助我解决此问题。

此致、

Bharat

 

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Bharat、

    您能不能指定您正在使用的 SDK 版本、还能指定您正在使用的传感器/解串器卡。

    在“错误2:命令=./vision_sdk_load.sh,这是错误日志”上,请忽略用户指南中记录的此错误。

    此致、
    Sujith
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sujith、

    感谢您的观看。

    我将使用 Vision SDK 3.02并将 OV10640与带有 OV490 ISP 的 TI 913 FPD-Link III 串行器结合使用。

    此致、

    Bharat

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Bharat、

    TDA2xx 没有内置 ISP,因此不支持 OV10640。

    此致
    Chetan.M
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bharat、

    VISION SDK 不支持 OV490的 OV10640。 您正在运行的用例使用 OV10635传感器、也应该直接连接到 Omnivision 连接器。  

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brijesh、

    我们能够使用 D3的默认 SD 卡为我们提供的 VISION SDK 图像流式传输这些摄像头。

    现在、当我们构建 SDK 和创建新的可引导 SD 卡时、我们将面临这些问题。

    此致、

    Bharat

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Bharat、

    发布的 Vision SDK 不支持 TDA2x RVP 板。 我想 D3会增加对该传感器的支持、这就是为什么它在您使用 D3提供的 AppImage 时起作用。

    此致、
    Brijesh