This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/66AK2G12:有关在任何市售产品中使用 TI-RTOS ARM 的图

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: 66AK2G12, EVMK2GX

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/672965/rtos-66ak2g12-figures-concerning-the-use-of-ti-rtos-arm-in-any-commercially-available-products

器件型号:66AK2G12
主题中讨论的其他器件: EVMK2GXEVMK2G

工具/软件:TI-RTOS

您好!

是否有66AK2G12特定 EVM? 如果没有,我能否确认建议 是 http://www.ti.com/tool/evmk2gx 进行评估?

TI 是否有关于在任何市售产品中使用 TI-RTOS ARM 的任何数据、即与 TI-RTOS ARM、电信、航空等一起开发的产品数量?

 

我将感谢我在回答这些问题时提供的所有帮助。

 

此致

Linda  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    [报价]如果不是,我能否确认建议是 http://www.ti.com/tool/evmk2gx 进行评估?

    是的、K2G EVM 是采用66AK2Gx 器件的官方参考设计、应用于评估。

    [引用] TI 是否有关于在任何市售产品中使用 TI-RTOS ARM 的任何数据、即使用 TI-RTOS ARM、电信、航空等开发的产品数量?[/引用]
    我不知道这些数字。 TI RTOS 提供了一个示例实时内核和一个芯片支持库+处理器接口的一些示例。 有些客户使用整个 RTOS 并仅针对其使用进行调整 CSE、有些客户仅使用芯片支持库(这基本上是一组用于处理器的低级驱动程序) 并开发自己的内核和应用、有些开发裸机代码、仅用于初始化和利用所需的 SoC 部件。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我能否100% 验证开发套件 http://www.ti.com/tool/evmk2gx 是否已安装 K2G12器件并以全速运行?

    客户在拥有完整的目标硬件之前需要此特定器件进行开发。   600Mhz 器件会限制我们的 DSP 工作、因此我们需要确定。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    [报价]我能否100%验证开发套件 http://www.ti.com/tool/evmk2gx 是否已安装 K2G12器件并以全速运行?[/报价]
    是的、这就是 EVMK2GX 产品页面所述的内容:
    功能
    66AK2G12 C66x DSP+ARM A15处理器、1GHz
    具有 ECC 的2GB DDR3L
    TPS65911A PMIC

    我正在向设计团队进行确认。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我可以确认 EVMK2GX 确实包含以1GHz 运行的66AK2G12。 EVMK2G 配置为600MHz。
    此致、Bill