This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5708:VPDMA 固件版本

Guru**** 2974170 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/673098/am5708-vpdma-firmware-versions

器件型号:AM5708

来自客户:

我们仍在尝试了解视频端口硬件为何在每次遇到导致 VPDMA 重新加载描述符触发的 HSYNC 时访问 GPMC 子系统、从而导致 L3互连错误。 在此调查中、我发现可以加载多个版本的 VPDMA 固件。

 VPDMA 固件版本1B8和版本288之间有何区别?

对于 AM57xx 器件、TI PDK 版本1.0.5中同时提供了1B8和288固件、但不清楚为什么有两个不同的版本。 所有 VPDMA 固件加载函数似乎都允许调用方决定所需的固件、但默认使用1B8版本。 我们提供了固件字节流、PDK 似乎没有 VPDMA 固件的源代码、字节流看起来非常不同。

目前、我们将1B8固件用于多个项目。 它在使用 AM571x 和 AM572x 的产品上工作正常。 我们只会遇到 AM570x 的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是什么 SDK - Linux 或 RTOS?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Biser、

    *更新*我们通过 M4内核上的 TI RTOS 控制 VPDMA。 我删除了不正确的帖子。

    此致、Nick
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    团队、

    客户在代码中发现问题后解决了问题。 感谢您的支持。



    我发现 VPDMA 导致 L3互连访问错误的问题。 这是我们的 M4代码的故障、我们的代码未正确设置 VPDMA 出站数据描述符。 实际上、VPDMA 完全按照我们的要求执行操作、然后导致 L3互连错误。

    当我们不需要或不想使用此功能时、我们已经设置了"Write Descriptor" VPDMA 数据描述符位、因此 VPDMA 试图在 GPMC 的存储器空间内写入新的 Inbound 描述符。

    使用1B8或288 VPDMA 固件会导致相同的问题。 修复描述符设置可解决问题、我们将继续使用1B8固件版本、因为它目前对我们有效。

    您可以随时关闭 E2E 问题。
    感谢您的帮助!