This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/DRA725:eMMC 内核崩溃

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: DRA725

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/670744/linux-dra725-kernel-crash-by-emmc

器件型号:DRA725

工具/软件:Linux

硬件:具有 dra725的定制板、eMMC 与 EVM 板相同

软件:ti-processor-sdk-linux-Automotive-dra7xx-evm-03_04_00_03

         具有非标准 eMMC 配置的自定义内核。

         天窗: 核心图像最小值

摘要:内核在开机10分钟后崩溃。   此问题很难重现。

         出现此问题时,系统不运行任何自定义应用程序。

错误日志:

root@dra72x-custom:~#[601.425353] info:task kworker/U2:0:6被阻止超过300秒。
[601.432088]未被污染4.4.45-00012-g6cbb9e7-m脏#301
[601.437965]"echo 0 >/proc/sys/kernel/hung_task_timeout_secs "会禁用此消息。
[601.445849] kworker/U2:0 D c0769714 0 6 2 0x00000000
[601.452261]工作队列:kmmcd MMC_rescan
[601.456148][ ](__schedule)从[ ](计划+0x4c/0xac)
[601.463240][ ](计划)从[ ](schedule_timeout+0x16c/0x1b8)
[601.471038][ ](schedule_timeout)从[ ](Wait_for_common+0xe4/0x158)
[601.479364][ ](WAIT_for_common)、来自[ ](MMC_WAIT_TO_REQ_DONE+0x58/0x15c)
[601.488119][ ](MMC_WAIT_TO_REQ_DONE)、来自[ ](MMC_SEND_TUNING + 0xdc/0x154)
[601.496888][ ](MMC_SEND_TUNING)、来自[ ](omap_hsmmc_execute _调优+b4 /0x578)
[601.505992][ ](omap_hsmmc_execute _tuning)、来自[ ](MMC_EXECUE_TUNING + 0x30/0x70)
[601.515262][ ](MMC_EXECUE_TUNING)、来自[ ](MMC_INIT_CARD+0x978/0x15a8)
[601.523755][ ](MMC_INIT_CARD)、来自[ ](MMC_ATE_MMC+0x90/0x160)
[601.531799][ ](MMC_ATE_MMC)、来自[ ](MMC_rescan+0x2b4/0x310)
[601.539643][ ](MMC_rescan)、来自[ ](Process_One_Work+0x18c/0x460)
[601.547700][ ](Process_One_Work)、来自[ ](worker_thread+0x48/0x4e8)
[601.555887][ ](worker_thread)、来自[ ](kthread+0xf0/0x108)
[601.563242][ ](kthread)、来自[ ](RET_FANK_F叉+0x14/0x2C)
[601.570546] 2个由 kworker/U2:0/6:
[601.574752]#0:("kmmcd"){.+.+}、位于:[ ] Process_One_Work+0x118/0x460
[601.582454]#1:(&&(&host->detect)->工作){+.+.+},位于:[ ] Process_One_Work+0x118/0x460
[601.591643]向所有 CPU 发送 NMI:
[611.597871]内核严重错误-未同步:HON_TASK:任务被阻止
[611.603912] CPU:0 PID:16 Comm:khungtaskd 未被污染4.4.45-00012-g6cbb9e7-m脏#301
[611.612036]硬件名称:通用 DRA72X (平展器件树)
[611.618165][ ](展开回扫)从[ ](show_stack+0x10/0x14)
[611.625947] ](show_stack)从[ ](dump_stack+0x98/0xc4)
[611.633207][ ](dump_stack)从[ ](紧急+ 0xa4/0x20c)
[611.640115][ ](紧急)、从[ ](安全装置+0x3c4/0x4e8)
[611.646935][ ](看门狗)从[ ](kthread+0xf0/0x108)
[611.653841][ ](kthread)、来自[ ](RET_FANK_F叉+0x14/0x2C)
[611.661142]--[结束内核紧急状态-未同步:HON_TASK:阻止的任务