This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] am3354:USB 串行小工具问题

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: AM3354

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/671335/am3354-usb-serial-gadget-problem

器件型号:AM3354

您好,

SDK:ti-processor-sdk-linux-rt-am335x-evm-03.03.00.04-Linux-x86-Install.bin

主芯片:am3354

设备树: am335x-bonebblack.dtb

电路板由我们的公司定制。

使用 USB 虚拟串行端口功能加载驱动器顺序:

modprobe g_ether
modprobe g_serial

 当我打开串行调试助手时、它将接收调试(UART0)端口信息。 如下所示:

为什么使用 g_serial 驱动程序时会出现调试(UART0)端口消息?  

使用 g_serial 驱动程序时、如何无法接收调试(UART0)端口消息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andre、

    [引用用户="Andre feng"]

    使用 USB 虚拟串行端口功能加载驱动器顺序:

    modprobe g_ether
    modprobe g_serial

    [/报价]

    您能解释一下"USB 虚拟串行端口功能"是什么意思吗?

    您加载了两个 USB 小工具驱动程序、是否将两个 AM335x USB 端口都配置为外设模式? 如果是、如何将它们连接到 USB 主机?

    [引用 USER="ANDRE Fenge)]使用 g_serial 驱动程序时,为什么会出现调试(UART0)端口消息?  [/报价]

    我不知道、这是我第一次看到"ELMO GMAS"、不确定它是如何创建的。 当您执行"modprobe g_serial"时、是否同时创建了 ELMO GMAS (COM9)和 USB 串行端口(COM5)?

    连接到 Linux USB 主机时是否也存在相同的问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Andre、

    我没有听到您的反馈,我认为您能够解决您的问题。 如果不是、只需在下面发布回复(如果该线程由于超时而锁定、则创建新线程)。 谢谢。