This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3352:器件未通电时的 GPIO 状态

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: AM3352

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/671952/am3352-gpio-state-when-device-is-unpowered

器件型号:AM3352

您好!

我已将 GPIO_20 (CORE_RST)配置为冷复位(PMIC 关闭)、如下所示。
即使它被上拉至初始值的高电平、它在 AM335上也是低电平。
AM3352的电源仅为+ 1.8V_RTC。
我想知道为什么 AM3352将其保持在低电平。

谢谢、

终端

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当处理器未通电时、GPIO 状态未定义。 当 PMIC 断电时、您将需要一个外部电路来保持 COLOW_RST 信号为高电平。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    正如您在原理图中看到的、
    CORE_RST 被上拉至外部电源、而不是 PMIC 电源。
    AM3352仅连接了+ 1.8V_RTC、但外部电源连接到 PMIC。
    我们收到了以上的查询。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这种情况甚至更糟。 器件未通电时、不应向处理器 I/O 引脚施加电压。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    上次您告诉我连接外部电源时、如下所示、
    这次不是。 这是相反的。

    '当处理器未通电时、GPIO 状态未定义。 当 PMIC 断电时、您将需要一个外部电路来保持 COLOW_RST 信号为高电平。"
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    通过外部电路、我并不是说上拉电阻器(从我在图像上看到的 R246)、而是说有源电路、当处理器未通电时、会有效地阻止外部电压到达处理器 GPIO 引脚。